This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:关于 DCS-Control

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984845/tps62130-about-dcs-control

器件型号:TPS62130

您好、TI 专家、

TI DCS-Control 和 TI D-CAP 控制有何区别?

如您所知、D-CAP 控制实际上是具有自适应导通计时器的基本恒定导通时间控制、在某些纸张或材料中也称为"ACOT"。

与 TI 的传统 COT (D-CAP)相比、此 DCS-Control 图中有一个额外的斜坡、作为 VOS 生成的纹波注入。

不过、以 L 上的 RC 网络为例、COT 中众所周知的纹波(斜坡)注入可以提高噪声容限和 PWM 抖动性能、最重要的是可以避免低 ESR 输出电容器的次谐波振荡稳定性问题。

请参阅此应用手册: 具有纹波注入的 D-CAP

因此、在我看来、DCS-control 与纸张中的各种传统 COT 似乎没有区别。 我只注意到 、注入斜坡生成源来自 Vos-FB、顶部电阻分压器与电容器并联。 它是否会导致"DCS"命名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      DCS (无缝切换到省电模式的直接控制)是 COT 架构的一种形式。  不过、它们的实现略有不同、您可以看到 DCAP 架构、FB 引脚直接馈入比较器。 在 DCS 中、FB 引脚馈入误差放大器、然后馈入比较器。

    您尝试解决的问题是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 提醒 FB 连接到 EA 而不是比较器、 让我说出 DCS 的全名。 然后、它看起来像 V2COT、具有电压外部环路 EA、以提高输出精度。

    我只是学习和总结 TI 控制架构、以便目前更好地理解应用。

    如果我遇到特定的应用问题、我将再次回来、再次感谢。