This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有3mA 驱动电流的5V 输入电压250Vo 反激式控制器

Guru**** 2525070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984686/flyback-controller-for-5vin-250vo-with-3ma-driving-current

主题中讨论的其他器件:LM5181LM5155

您好!

我们是否有以下解决方案?

5V 输入、5V 输出、3mA 负载电流

隔离型反激式拓扑

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否说明目标输出电压是多少? 因为我在标题中看到250Vout、而在内容中看到5Vout。

    如果输出电压为5V。 LM5181建议采用哪种集成 MOSFET。 对于250Vout。 LM5155是建议的。 您可以使用 WEBENCH 获取原理图设计。

    谢谢。