This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:ULN2004ADR 运行自由温度范围

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2004A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984275/uln2004a-uln2004adr-operating-free-temperature-range

器件型号:ULN2004A

在 ULN2004A 数据表中,自然通风条件下的绝对最大额定值为-40~70C

但 在封装选项附录的数据表中、ULN2004A 温度范围为-20~70C。

哪一项是正确的温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,武士-圣,

    此器件的绝对最大温度范围为-40°C 至70°C。 请使用此范围作为器件在设置中可以处理的绝对最大值。 我相信封装附录仅参考工作范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的确认。

    我明白了。