This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:如何很好地估算 RSTR 以及 UCC28742的电源电流大小

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984381/ucc28742-how-to-well-estimate-rstr-and-how-much-supply-current-of-ucc28742

器件型号:UCC28742

大家好、

我正在使用 UCC28742设计反激式器件。

对于启动电阻器 RSTR、在数据表中、要求其介于1MEG 至10Meg 之间。

我在设计中使用1MEG、在264Vac 输入下、我有大约380uA 的电流为 CDD 充电。 我选择此值可将启动时间限制在1秒以下。

一旦 SMPS 在无负载的情况下启动、电流小于 Ippmax、控制器将与电源电流 Iwait 配合使用。 在数据表中、I wait 的最大值约为115uA。

我看到 CDD 上的电压稳定、然后从 DCBus 通过 RSTR 向控制器供电的电流为380uA。  

我的问题是、在本例中、控制器的电源电流是多少?

次级问题是如何估算该电流以计算 RSTR?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要选择 Rtstrt、以便充电电流大于 I WAIT 电流。  

    IRtstr = Vmin/rtstr > 115uA

    要使用涓流充电电阻器计算器件启动时间、可根据充电控制律进行估算。

    IRtstr = CVDD*dv/dt、 dt =  CVDD*dv/IRtstr

    为了加快启动时间、您可以减少 VDD 电容器 CVDD 或减少 Rtstr 以提供更多电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白这一点、在这种情况下 Isupply > 380uA、而控制器的电源电流应等于 Iwait?  轻负载时控制器的电源电流是多少?  

    当我将 RSTR 降至500k 时、电压为260Vac 时、CVDD 上的电压会不断增加、这意味着流经 RSTR 的电流(大约760uA)高于控制器的电源电流。

    在这两种情况下、 760uA > Isupply > 380uA。  

    对于 充电时间、我无法减少 CVDD (以 保证 VDD 在启动时不会下降到低于 VDD 关闭)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     UCC28742的运行电流(Irun)为1.3至2.4mA。  该电流应足以在启动后下拉 VDD 引脚。  则偏置绕组应向 IC 供电。

    当 VDD = 20V 时、仅应在 VDD 电容器充电期间产生等待电流。在 VDD 开启后、该电流将增加到 Irun。

    此致。