This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/电池充电解决方案

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TPS55288, LMQ62440EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984076/buck-battery-charging-solution

主题中讨论的其他器件:BQ24610TPS55288LMQ62440EVM

大家好、

寻求您的帮助、为我们客户的疑问提出解决方案。 随附的是其设置的方框图。

他们正在寻找一个降压/电池充电解决 方案、此解决方案接受36V 总线电压并为12V 锂电池和铅酸电池充电。 然后、电池将用作升压级的输入、升压级随后将为其负载提供24V 电压。 他们希望对降压/充电器块使用单个 IC 解决方案、但如果我们没有、他们也可以考虑使用2 IC 选项。  

提前感谢!


此致、

Jejomar

e2e.ti.com/.../new-doc-2021_2D00_03_2D00_02-19.01.35.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    TI 目前没有能够接受36V 输入的单个 IC 充电器。  您可以添加降压转换器、将36V 降至24V 或更低、以便为充电器供电。  所需的最大充电电流是多少?  我最初建议为充电器使用 BQ24610。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如何使用

    TPS55288降压/升压转换器、用于在2.7至36输入和9至20输出下进行电池充电

    具有输入6至36的 LMQ62440EVM 降压转换器

    如何改变这些电路板的输出电压。 我能否从这些电路板获得不同的输出电压、例如9V、10V、11V、12V、14V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balana、

    遗憾的是、我不支持这些直流/直流转换器、因此要了解更多详细信息、您需要发布有关这些器件的另一个问题。    在快速扫描 它们的数据表后、我看到 TPS 器件使用 I2C 寄存器来设置输出电压。  LMQ 器件使用外部电阻分压器来设置输出电压。  这两种电压都可以产生所需的电压。

    此致、

    Jeff

    [引用 userid="425466" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/984076/buck-battery-charging-solution/3638216 #3638216"] TPS55288[/quot]