This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:28951

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983556/ucc28951-q1-28951

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

您好!

我正在设计一个4kW 的直流/直流转换器、该转换器具有很大的输入电压变化。 我面临有关我的设计规格的问题:

1、CAN PSFB 适用于非常宽的输入电压变化。 在本例中、输入电压为500V 至850V?

2.垫片电感值? 在数据表中、有一个计算外部垫片电感值的公式。 此外、它还表示在100%负载降至50%时实现了 ZVS。 但是、如果我想从20%负载到100%负载实现 ZVS、我应该使用相同的公式、还是应该使用其他公式? 因为我将获得非常高的匀场电感值、并且它的两端存在很大的压降。  因此、我很难在整个范围内操作转换器。

3.垫片电感器用作储能元件,用于实现 ZVS。 那么我们应该使用有间隙的内核吗? 还是可以在主电源变压器中引入间隙、然后将其用作垫片电感器?

 4.延迟和效率是否有任何关系? 因为为了安全运行、我禁用了自适应延迟、因此转换器未出现故障。 但在负载大于2kW 时、所有初级 MOSFET 都以极高的温度运行。 这是不是问题了。

设计规格

输入电压:500V-850V

输出电压:28V

输出功率:4kW

Fsw:100kHz

使用的初级 MOSFET:C3M0065100J、Wolfspeed

变压器详细信息:A1 = 10:1、 Lm = 1.2mH、 Llk = 3.1uH

Lshim=80uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. PSFB 可在2:1输入范围内工作。  我建议使用以下应用手册中介绍的固定延迟方法。  请注意、UCC28950和 UCC28951是相同的。  UCC28951只是 UCC28950的更新版本。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560?keyMatch=UCC28950&tisearch=Search-EN-technicaldocument
      1. 以下应用手册介绍了两个器件之间的差异。   https://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf
    2. 在 Vinmax ^2下分母中选择 LS 1/2的公式中、表示50%的负载功率。  如果您希望将 ZVS 降至20%负载、只需将2更改为5。  因此、在50%的阶段、这将是20%。  (IPP/5 - Change_ILout/(5*A1))。
    3. 正确的方法是使用匀场电感器为 ZVS 提供能量、并使用变压器漏电感。
      1. 我不是磁力专家、而是依靠 Wurth 和 Renco 等磁性制造商来设计我的变压器。  您可能需要咨询他们、以便为此应用设计一个垫片电感器。
    4. 大多数客户选择不使用自适应延迟。   
      1. 此功能仅用于尝试消除体二极管导通、大多数客户发现轻负载下的 ZVS 和软开关足够高效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否解释一下2:1输入范围意味着什么? 这是否意味着最大输入电压可以是输入电压的两倍。  例如200V-400V、300至600V、400V 至800V、500V 至1000V 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的方法是、2:1输入范围是100至200V 或200至400V 的输入电压。

    此致、