主题中讨论的其他器件:UCC28951、 UCC28950
您好!
我正在设计一个4kW 的直流/直流转换器、该转换器具有很大的输入电压变化。 我面临有关我的设计规格的问题:
1、CAN PSFB 适用于非常宽的输入电压变化。 在本例中、输入电压为500V 至850V?
2.垫片电感值? 在数据表中、有一个计算外部垫片电感值的公式。 此外、它还表示在100%负载降至50%时实现了 ZVS。 但是、如果我想从20%负载到100%负载实现 ZVS、我应该使用相同的公式、还是应该使用其他公式? 因为我将获得非常高的匀场电感值、并且它的两端存在很大的压降。 因此、我很难在整个范围内操作转换器。
3.垫片电感器用作储能元件,用于实现 ZVS。 那么我们应该使用有间隙的内核吗? 还是可以在主电源变压器中引入间隙、然后将其用作垫片电感器?
4.延迟和效率是否有任何关系? 因为为了安全运行、我禁用了自适应延迟、因此转换器未出现故障。 但在负载大于2kW 时、所有初级 MOSFET 都以极高的温度运行。 这是不是问题了。
设计规格
输入电压:500V-850V
输出电压:28V
输出功率:4kW
Fsw:100kHz
使用的初级 MOSFET:C3M0065100J、Wolfspeed
变压器详细信息:A1 = 10:1、 Lm = 1.2mH、 Llk = 3.1uH
Lshim=80uH