This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:器件差异

Guru**** 2557310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983719/tps7a16a-q1-parts-difference

器件型号:TPS7A16A-Q1

大家好、


你好。


 TPS7A1650AQDGNRQ1和 TPS7A1601AQDGNRQ1之间有何差异?  TPS7A1650AQDGNRQ1是否适用于5V 固定输出选项、而 TPS7A1601AQDGNRQ1是可调节版本?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    主要区别在于、"A"版本是在我们最新的晶圆制造厂中创建的。 这提高了芯片吞吐量。

    谢谢、Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!


    感谢您的回答。  这是否意味着 TPS7A1650AQDGNRQ1和 TPS7A1601AQDGNRQ1是相同的、因为它们都是 TPS7A16A-Q1的 OPN? TPS7A1650用于固定5.0V 输出、 TPS7A1601用于可调输出吗?  

    谢谢你。


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    实际上、它们是相同的、 TPS7A1650AQDGNRQ1是5V 固定输出版本、 TPS7A1601AQDGNRQ1是大约1.2V 至18.5V 的可调版本。  

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:


    我认为  对于可调节电压范围大约为1.2V 至18.5V 的型号,您可以参考 TPS7A1601AQDGNRQ1 。 谢谢你  

    此致、
    卡洛