This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806M:数据表确认-低电平输出电压

Guru**** 2653925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984823/ucc2806m-datasheet-confirmation---low-level-output-voltage

器件型号:UCC2806M

数据表中是否有 mistake...ca、我们可以解决此问题? ↓μ A

在"电气特性"部分中、Isink = 20mA 时的低电平输出电压部分显示、VIL = 100 ~ 300V...

该值应为[mV] 、而不是[V]

我们可以更新一下吗?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 是的、需要修复这些问题。