This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:ZVCHG 退出阈值行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984393/bq28z610-r1-zvchg-exit-threshold-behaviour

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ24022

您好!

我们已将 ZVCHG 退出阈值从默认值(2200mV)更改为0mv (零)。

这似乎可以有效地停止从970mV 电池电压一直到0V 的充电。

设置如下:

电池电压由 NGL201灌电流/拉电流电源进行仿真

电池组端子连接到 BQ24022、这意味着4.2V 电压应用于电池组九端

然后、电芯电压以10mV 为步长从0V 增加到970mV、无法测量充电电流

如果电池电压从1.10V 降低并降低、则在970mV 时仍会禁止充电-因此它在两个方向上都能正常工作

在980mV 的电池电压下、可测量低充电电流-大约10mA

充电电流随着电池电压的增加而增加、直到电池电压达到1.05V、此时电流开始以20ms 的间隔脉动

另一项意见:

如果 ZVCHG 退出阈值设置为 Ex。 500mV、则允许在0V 至500mV 范围内充电、然后在该范围内停止充电、直到电池电压达到970mV

在970 - 980mV 之间似乎存在交叉区域、是否有人想知道在970 - 980mV 电池电压附近会发生什么情况?

是否有关于如何防止充电电压低于1.30V 的建议?

此致、

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您能否分享您看到的波形(脉冲和电流@不同电压)

    我们可以更详细地了解这一点。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    随附的示波器图显示了不同电池电压下的脉动。

    看起来 CHG 和 DSG FET 处于开路状态、并导致电压降至电池电压电平、然后再次关断。

    黄色:电池组电压

    蓝色:  电池电流

    绿色:充电 IC 电源(5V)、 充电器处于 USB/500mA 模式

    Vcell-970mV -无电流、电池组在4.2V 时保持稳定(充电器浮动电压)

    Vcell-1025mV - 75mA 的平均电流消耗、电池组在4.2V 时保持稳定

    Vcell-1025mV-缩放-电流是脉动的、峰值相差130us

    Vcell-1050mV -电池组定期下降到电池电压、但时间很短。 平均电流消耗为30mA

    Vcell-1100mV -电池组在电池电压下有急剧下降、并保持下降几毫秒、每22ms 重复一次。 平均电流为30mA、峰值约为300mA

    Vcell-1200mV -与1100mV 的行为相同、但峰值大于400mA

    Vcell-1200mV-缩放

    Vcell-2400mV -在此电池电压下、峰值电流几乎为2A、稳定的450mA 持续约5ms

    当电池电压刚好高于2500mV 时、脉动停止、充电器现在能够提供稳定的67mA 预充电电流

    其他任何事情、请告诉我。

    此致、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    无法禁用 ZVCHG 功能。

    很抱歉。