This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:VGS 阈值电气规范与放大器;限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984638/csd17484f4-vgs-threshold-electrical-specs-limit

器件型号:CSD17484F4

您好!

我正在浏览 CSD17484F4电气特性表上的 Vgs (th)规格。 考虑到最小值和最大值分别为0.65V 和1.1V、我们能否假设该器件能够保证在低于0.65V 的电压下关断? 我的应用的工作温度为-30至60摄氏度。谢谢。

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    感谢您关注我们的 FET。

    阈值的定义是器件导通电流为250uA 的电压、低于该阈值电压时、器件归类为关断。 因此、对于 CSD17484F4、在0.65V 至1.1V @ 25摄氏度之间达到250uA。

    阈值电压随电压呈线性变化、请参阅 CSD17484F4数据表中的图6。 25°C 时的典型阈值约为0.85V。 这将增加到接近1V @-30°C、并降低到大约0.75V @ 60°C。

    在您的设计中、为了确保器件在60摄氏度的温度下关闭、最坏情况下的阈值将比0.65V 最小值低0.1V、因此为0.55V。 因此、需要确保"关断"电压< 0.55V、以确保完全安全。 尽管获得具有如此低的0.65Vth @ 25degC 的器件的机会非常小、但0.55 @ 60degC 却非常小。