This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378 Rcsls 至 cla化 和 T2P CDB

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984188/tps2378-tps2378-rcsls-to-clasification-and-t2p-cdb

器件型号:TPS2378

我正在设计具有 POE (PD)的系统

我想使用 TPS2378DDA、但我有以下疑问:

1)
说明:功耗为2.5W、但系统有一个无线模块、激活后、该模块每4ms 在300us 内传输一次、此时(300us)的功耗为15W (仅300us 内传输)。
问题:如果我将 CLS 电阻器设置为63.4欧姆、则系统工作正常? 有任何建议吗?

2)
问题:T2P 和 CDB 引脚是否可以不连接(悬空)?

已连接铁蛋白抽取。

此致、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是将 CLS 电阻器设置为63.4欧姆、以协商25W 功率。 这是可用的最大功率、 而不是恒定的瞬时功率。  

    2.数据表第12页,""。 如果不使用 T2P 引脚、则可将其保持未连接状态。"

    虽然从技术上讲不需要使用 CDB、但在 PD 浪涌期间、直流/直流转换器无法启动。 因此、我不知道您为什么不使用它。 直流/直流稳压器在启动过程中需要通过其他方式延迟、因此我不知道为什么会增加成本?

    只需将线路连接到直流/直流控制器的电源正常或软启动引脚即可。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Michael P.

    真诚地为您带来完美的体验!

    祝你度过快乐的一天! 最佳射线