This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A47 -通过 TIDA-01232进行并行操作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A4701EVM-094, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984545/tps7a47-tps7a47---parallel-operation-via-tida-01232

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

大家好-  

我需要一个能够支持高达2A 电流的高电流和低噪声(高 PSRR +低输出噪声) 7.5V 电源。 我们还需要在3us 至5us 内以10mA-2A 脉冲实现~100mV 峰间变化趋稳的良好瞬态响应。 2A-10mA 转换可以产生更多的尖峰。  

通常情况下、您应该使用高镇流电阻器或尝试在反馈网络中使用运算放大器;但是镇流效率很低、运算放大器解决方案看起来很复杂。  

本应用手册介绍了一个通过连接 NR 引脚并联使用的非常相似的器件。 通过这样做、您几乎可以保证在不同器件之间的0.1%范围内;这使得镇流非常容易。 在应用手册中、它们为此使用了5m Ω PCB 布线。  

我的问题是 、TPS7A47的使用方式是否相同?  

我通常只会购买几个评估套件并进行试用;但这些套件似乎不可用。 我对使用仿真持怀疑态度、因为我不相信它会说明器件-器件的变化-它可能会给我一个错误的肯定。

有人对此发表评论吗?  

谢谢您-  

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记明确链接有问题的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01232

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps7a47

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、您应该能够使用 NR 引脚并联该器件、这与您链接的应用手册非常相似。  TPS7A47 EVM (器件型号 TPS7A4701EVM-094)有库存、但正确的是该参考设计不可订购。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢你,斯蒂芬;)  

    我看了内部图、但似乎不清楚它们的工作方式与此完全相同。 您知道吗、这是以前成功完成的吗? 或者、您对 这些器件的内部详细信息比发布的信息提供的内容更熟悉吗?

    我可以订购几个这些套件、并在将其提交到我的大型硬件项目之前进行试用。  

    再次感谢!  

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    我没有现成的用于并联 TPS7A47的测试数据、但它仍应以相同的方式工作。  一年前、另一位客户在 E2E 论坛的内部帖子中询问了如何并联 TPS7A47、然后工程师说也可以。  因此、虽然我没有测试数据、但这可能是由其他客户完成的。 TPS7A47是一款非常受欢迎的器件、如果有多个客户没有这样做、我们只是没有听说过、我会感到惊讶。

    TPS7A47具有 NR 引脚、您可以像参考设计一样将其连接在一起。  TPS7A47和 TPS7A85都有一个大型内部电阻器、该电阻器与 NR 电容器一起用作 RC 滤波器的一部分。  它们都具有"快速充电"电流源、可在合理的时间内开启器件。  这些概念在我看来是一样的。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好消息-非常感谢您提供的更多信息。 我真正需要的是更确定的一点、因为我可能最终会将其整合到我的大型设计中、而无需在评估板上进行全面验证。  

    我真的很感谢。 如果 TI 将此内容添加到他们的应用手册中、那将是非常好的做法、因为我必须深入研究以找到利用这一非常出色的器件的解决方案。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬听起来不错、请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬