This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950-N:LP2950CDTX-3.3/NOPB 问题

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983397/lp2950-n-lp2950cdtx-3-3-nopb-issue

器件型号:LP2950-N

大家好、

我的客户在其项目中使用 LP2950CDTX-3.3/NOPB 将12V 转换为3.3V、但他们未通过 BT 的 FCC 认证测试中的辐射杂散测试。

询问我们这个问题的原因是客户说如果它直接由3.3V 电池供电、它可以通过测试、但如果它使用 LP2950CDTX-3.3/NOPB、它将失败。

这是原理图、您能不能帮您回顾一下并提出一些意见?

感谢您的帮助!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您能否发布 FCC 测试的要求和测试方法?  我想知道辐射 EMI 测量是否使用大容量电缆注入方法?  如果是这样、我有后续问题。

    测试期间、系统中是否存在负载瞬变或线路瞬变?

    电子器件由电池供电与 LDO 供电时、是否存在任何操作差异?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziel、

    感谢您的反馈!

    我将与我的客户一起检查此问题。

    答复可能会延迟。

    谢谢!

    此致、

    Ivy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Ivy、我将等待回复。

    谢谢、

    斯蒂芬