This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 SYNC 引脚的操作

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984701/ucc2897a-about-the-operation-of-the-sync-pin

器件型号:UCC2897A

您好!

作为一项新设计、我想向 UCC2897A 的 SYNC 引脚提供来自数字 IC 的外部时钟信号。
我想问您以下问题:

(问题1)
当 VDD 低于 UVLO 时、是否可以向 SYNC 引脚施加外部时钟信号?

(问题2)
如果由于某些异常而将外部时钟的输出固定为 H、器件会发生什么情况?

(问题3)
 如果外部时钟的输出因某些异常而固定为 L、器件会发生什么情况?
它在自由运行频率下工作吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一。 只要要同步的信号满足 数据表第8.3.6节中所述的数据表规格、就可以进行同步

    2号和3号。 如果没有 SYNC 信号、则需要将 SYNC 引脚悬空(断开)、如果 将其设置为逻辑高电平或低  电平、则 OUT 和 AUX 将停止输出脉冲或无法正常工作。 数据表的第8.3.6节也对这些进行了说明、因此您需要针对自己的设计查看本节。