This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:来自 SMBus 的电压读数不稳定

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984484/bq78350-r1-unstable-voltage-readings-from-smbus

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我有一个使用 BQ78350的 BMS、并且在电压读数中出现尖峰、但仅在较小的电压范围内。 电池为9S1P、在32.5V - 32.65V 的范围内、通过 SMBus 通信读取的电压会降至约16V、然后降至约45V、然后再稳定回应该的位置。 这种情况在该电压范围内持续发生、但在高于或低于该电压范围时停止。 这是可靠且可重复的。 实际的 DMM 测量电池电压是稳定的。

固件已更新为1.04,对问题没有影响。

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PACK 电压高于32V,则可能需要将 SpecificationInfo()闪存中的 VSCALE 设置为0x01。 TRM 的第17.28节对此进行了更详细的解释。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎已经完成了。

    我不熟悉这一点、因此我只想找办法。

    非常感谢 Matt