This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:LED 照明设计问题

Guru**** 2664645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984693/lm3445-the-led-lighting-design-question

器件型号:LM3445

大家好、

我的客户希望设计探照灯设备、他们认为 LM3445应该是可能的候选设备。

它们所需的规格是

1. VIN=90Vac~264Vac

2.输出电压<40Vdc (未确认 LED 编号)

ILED <700mA/通道

4.本设备中没有 MCU

5.需要简单的亮度调节(他们更喜欢可变电阻器调节)

6.需要演示幻灯片来介绍此器件和设计

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       从规格要求的 角度来看、LM3445将是一个不错的选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    您能否将客户演示材料发送到我的此器件电子邮件箱?

    谢谢