请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3445 大家好、
我的客户希望设计探照灯设备、他们认为 LM3445应该是可能的候选设备。
它们所需的规格是
1. VIN=90Vac~264Vac
2.输出电压<40Vdc (未确认 LED 编号)
ILED <700mA/通道
4.本设备中没有 MCU
5.需要简单的亮度调节(他们更喜欢可变电阻器调节)
6.需要演示幻灯片来介绍此器件和设计
谢谢