This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:在高容性负载下禁用时的输入电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63900, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984059/tps63802-input-current-while-disabled-with-high-capacitive-load

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPS63900TPS61094

我们希望将 TPS63802用作超级电容器的充电器。
数据表中提到了 Vo = 0时禁用时的输入电流

 Vo = 4V、Vin = 3V 和 EN = 0V 时的输入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    我认为这不是一个好主意。 输入电流将达到器件的电流限制。 我建议使用 TPS63900或 TPS61094等器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保器件保持禁用状态(EN = GND),输入电压为3V,输出电压(由大电容器保持)为4V
    我应该期待输入电流吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    在这种情况下、电流应该非常小