This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:TPS62080和 TLV62080之间有何差异?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TPS62080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982599/tps62080-what-is-the-difference-between-tps62080-and-tlv62080

器件型号:TPS62080
主题中讨论的其他器件:TLV62080

尊敬的:

您是否可以帮助列出 TPS62080和 TLV62080之间的所有差异? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    在功能方面、TPS62080和 TLV62080几乎相同。 然而、TLV62080的最小 VIN 限制为2.5V、而其所有电气参数的额定值为-40至85度。 详情请见下表。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    谢谢。

    我注意 到 TPS62080支持贪睡模式、而 TLV 不支持、这是否也有区别? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    TLV6208x 中不支持贪睡模式、因为器件上不存在 MODE 引脚。 道歉,因为我未能强调这一项目。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel