This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输入/输出引脚布局

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982119/tps25947-layout-of-in-out-pins

器件型号:TPS25947

各位专家、您好!

我有以下问题。
1.关于数据表 P58 (示例电路板布局)、引脚5和6上可以流出多少电流? 您的设计概念是什么? 5引脚和6引脚的布局布线宽度仅为0.3mm、可以是5A 电流?
2. EVM 可以通过5A 电流流动,对吧? 如果是、请提供 Gerber 数据吗? 我想设计2层 PCB。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    感谢您的支持! 我明天会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    请回答这个问题吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    很抱歉耽误你的时间。 IC 可以处理5A 电流。 我们的 EVM 是4层。 在 VIN 和 VOUT 路径上有从顶层到底层的过孔、以实现良好的热性能。 请参阅随附的电路板 files.e2e.ti.com/.../tps25947_2D00_board.zip

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您提供文件。 但我无法打开这些文件。 (这些文件可以通过 altium Designer 查看器打开、对吗?) 请通过 PDF 文件发送布局图像图片吗?  

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    请查看这些文件是否打开。  e2e.ti.com/.../Altium-Files.zip

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    谢谢你。 我可以打开这些文件。 我收到了客户的问题。 电路板上安装了4个单元。 所有装置都能处理5A 电流吗? 此外、当器件处理5A 电流时、您是否具有温度数据? (器件表面和电路板底部、在器件下方。)

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    EVM 上有4个通道、每个通道都可以处理5A 电流。 正如您在布局中看到的,我们提供了从顶层到底层的电源路径的过孔,以获得更好的热性能。 我将检查热性能数据并与您联系。 客户的主要问题是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    客户希望参考 U1器件布局、因为 PCB 板无法在顶层到底层的电源路径中放置过孔。 然后、如果您已经了解了 U1的热数据、他希望知道该数据。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara,

    我建议客户测试热性能、因为它将取决于环境温度、并且他们可以根据环境温度进行精确测试。 遗憾的是、我们没有热数据。 在 EVM 上、我们在电源岛上完成了通道1布局、而没有过孔、并在其他通道上放置过孔。 您将看到、在每个通道上、IC 都可以轻松处理5A 电流、但具有过孔的通道将具有更好的热性能。

    此致

    Kunal Goel