This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165EVM-283:如何扩展 TPS61165EVM 的输入电压范围

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984087/tps61165evm-283-how-to-expand-the-input-voltage-range-of-the-tps61165evm

器件型号:TPS61165EVM-283
主题中讨论的其他器件:TPS61165

您好!

我使用 TPS61165EVM 来驱动模块外部的 LED 指示灯。 TPS61165EVM 设计用于5V±10%的输入电压。 我想使用不同的范围、从3V 到7V。 我应该更改哪些组件?


BR、

Gloria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gloria、

    这是不必要的、您可以直接向电路板施加3V-7V 电压。  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、Robin。 我想获得可能的最大输出电流。  那么,它是否会受到这种规模的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gloria、

    输出电流主要受 TPS61165的内部电流限制(1.2A)和外部电感器的 Isat 限制。  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好! 再次感谢你。