请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165EVM-283 主题中讨论的其他器件:TPS61165
您好!
我使用 TPS61165EVM 来驱动模块外部的 LED 指示灯。 TPS61165EVM 设计用于5V±10%的输入电压。 我想使用不同的范围、从3V 到7V。 我应该更改哪些组件?
BR、
Gloria
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TPS61165EVM 来驱动模块外部的 LED 指示灯。 TPS61165EVM 设计用于5V±10%的输入电压。 我想使用不同的范围、从3V 到7V。 我应该更改哪些组件?
BR、
Gloria