This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:输入电流增加异常

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982813/lm5165-abnormal-current-increase-in-input-current

器件型号:LM5165
主题中讨论的其他器件:LM5161

你(们)好

我的电源需要宽输入电压(14VDC 至50VDC)和12V 输出、最大电流要求为输出电流50mA。 主要要求是极低的 IQ。 为此、我选择了 LM5161、并满足了大部分要求。 我选择了 PFM 运行模式、以实现尽可能低的 Iq。 12伏输出驱动另一个稳压器、以3.3伏为 MCU 供电。

在测试电源时、我注意到从24伏变为 30伏时电流变化很大。 您可以从附加的表中看到、更改大约为5倍。 还随附了电路图以供参考。

我已经浏览过数据表几次、以查看我是否错过了一些东西、但我无法解释电流的增加。 电流测量是在 MCU 处于空闲模式时进行的、在所有测量中消耗恒定电流。

该应用需要极低的电源电流、因为需要在30km 以上的距离内为数百个节点供电、而1mA 的额外电流意味着可以达到几千米的距离。

感谢您的帮助。

此致

Chris

https://ticsc.service-now.com/sys_attachment.do?view=true&sys_id=7b3292761b66acd0602cf715464bcb12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris,

     我们无法看到您的图片。 请再次上传您的图片文档?谢谢

    BR,

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这里。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris ,

      我手头没有 LM5165evm。 请在输入电压为24/30V?我怀疑两种条件下的开关行为不同时提供波形 VSW 和电感。  

      如果您还可以测试输出电压/电流以确认负载在输入电压变化时没有变化、那将更好。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于这是一个非常小的模块、因此很难测量两个稳压器之间的电流、因为组件非常靠近、且由于明显的原因、轨道尽可能宽。

    当我有机会提交波形时、我会得到波形。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附的是所请求的波形。

    红色迹线是开关波形、蓝色是12V 输出、灰色是次级稳压器的3.3V 输出。

    我们将感谢您的见解。 如果您需要其他信息、请告诉我。 电路原理图中显示了电感和其他值。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     很抱歉耽误你的时间。  我没有发现波形有任何问题。 请移除次级稳压器、查看电流是否仍然异常。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris,

     您的波形表明 LM5161工作正常。 24V/30V 输入之间的开关损耗不会导致5倍的电流变化。 因此、我怀疑负载有一些变化。

      我昨天已申请 EVM 板 、并将在 LM5165EVM 到达时立即在其上进行测试。 结果之后、我将会看到该值。 我会告诉你。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉。 我进行了拆分、但当我想加载信息时、您的网站出现故障、直到我现在检查更新。

    我移除了次级稳压器、并在 LM5165的输出端放置了一个2.7mA 电阻负载。

    24V 时、电压为30V 时、电流为2.1mA 和1.2mA。 这在30V 电压下的功耗为36mW、而在24V 电压下的功耗为50mW。 由于在较低电压下效率会提高、这对我来说仍然没有意义。

    请告诉我您的观点。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      很抱歉耽误你的时间。  我们的网站上周末更新、它没有提醒我您有此主题的新更新。

     根据数据表、应在较低电压下提高效率。 您可以检查 SW 脉冲频率是否相同。 由于 LM5165在2.7mA 负载 下以脉冲频率模式工作、功耗也取决于开关频率。 较低的输入电压将在同一时间段内产生更多的开关脉冲、这可能会导致更高的功耗。  

    BR、

    维克多