This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:在无 PFC 的情况下交流输入电压的条件

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983934/ucc25640evm-020-condition-about-ac-input-voltage-with-no-pfc

器件型号:UCC25640EVM-020
主题中讨论的其他器件:UCC256402UCC256404

我考虑 UCC256402和 UCC256404、未使用的 PFC 条件。 (低输出功率)

UCC25640x 能否在不使用 PFC 的情况下使用交流85V~265V 输入?

我认为 LLC 条件的输入电压范围很窄、如果交流85V~265V 范围存在任何困难点、请告知我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    UCC256404可用于85V~264Vac。

    困难在于变压器设计。 您需要考虑峰值增益设计以支持 85VAC 输入。

    云生