主题中讨论的其他器件: UCC28070
大家好,我想用 ucc28180控制器设计一个 PFC。
但我在设计中有一些顾虑 、可以使用该控制器实现11kW PFC。 我知道 μ ı 可以使用 UCC28070、但我想保持在 ucc28180中。 那么、如果我进行通用输入、390V 输出和11kW 设计、在此过程中应该注意什么?
此致。
Mikail
电源电子设计工程师。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我想用 ucc28180控制器设计一个 PFC。
但我在设计中有一些顾虑 、可以使用该控制器实现11kW PFC。 我知道 μ ı 可以使用 UCC28070、但我想保持在 ucc28180中。 那么、如果我进行通用输入、390V 输出和11kW 设计、在此过程中应该注意什么?
此致。
Mikail
电源电子设计工程师。
大家好、Mikail
我想您已经了解了使用 UCC28180设计11kW 的问题、因为您已经想到了 UCC28070。
您需要注意以下几点:
输入滤波器的纹波电流很高、您需要仔细设计 EMI 输入滤波器。
PFC 电感器的尺寸非常大
3.轻负载时的电流感应信号很低,轻负载时的 THD/PF 将不会好。
PFC 开关可以是 IGBT、开关频率较低、PFC 尺寸较大
综上所述、我强烈建议您使用 UCC28070、这在 OBC 中最受欢迎。
云生
您好 Sır,Yunseng Qu,感谢您的快速反应和建议。
因此、如果我们像下面的参数那样进行假设。
1-我使用的本部分没有 EMI 它只是逆变器的前级,比如说它用作(升压器)。
2 - PFC 的尺寸无关紧要、我将设计一个2mH PFC 电感器。 (带有气隙 E 型磁芯),可处理130A 电流。
3 -轻负载功率因数0.95就足够了、您认为轻负载时功率因数将低于0.95吗?
4-而不是 IGBT,我将使用 Paralel MOSFET,它可以在较低的输入电压下处理超过130A 的电流,比如说(2个+2+2个 MOSFET,具有3个、5A 的驱动器)。
5 -ı 一些图片、我们在下面分别分享了设计参数-> FET 在最坏情况下的电流。 -> 电感器电流在 wors 条件下具有%80纹波。
考虑到上述情况、您认为我的设计会不好吗?
提前感谢,
Mikail