This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:学习周期与 GPC 周期(CEDV)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984540/bq34110-learning-cycle-vs-gpc-cycle-cedv

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIO

你好!

我在论坛的另一个案例中看到、BQ34110芯片 不使用 Impedance Track 算法、因此不需要学习周期。 然而、CEDV 算法确实需要完全放电(低至~7% SOC)来测量所学的完整充电容量。  

我想知道这句话是否正确、我想了解学习周期和 GPCCEDV 工具之间的区别、因为我认为这是相同的。

2.对于 GPC 周期、我使用 BQstudio 界面来帮助我。 因此、是否需要仅执行下图所示的"循环前放电"阶段? 或者是否有必要进入第五阶段:"放电"? 如果您只需要将电池放电至 SOC 的7%...

感谢您的帮助!  

Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan

    CEDV 监测计不需要学习周期、但 FCC 仅会在合格的放电后(从完全充电到 EDV2)更新。

    GPCCEDV 会将监测计配置为与您的特定电池配合使用。 有关说明、请访问 www.ti.com/.../sluub45b.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    感谢您的回答!   

    在我看来、如果没有使用 TI EVM 或 TI bqStudio 软件、本指南将为我们提供帮助。

    在我的情况下、我使用 bqStudio 、因此如果我理解正确、我只需参考 GPC 周期选项卡、我可以在其中看到有几个步骤。 我想知道我是否可以在第一个("循环前放电")停下来、第一个("循环前放电")包含将电池从100%放电到几乎零、因为正如您所说的、我只需要进行合格的放电?

    此致、  

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是的、您可以在循环前放电部分之后停止、确保电池放电低于 EDV2。 如果您只需要放电、而不需要整个周期、那么 bqStudio 中的 GPC 周期实际上是不必要的。 您可以将电池充满电、连接负载并开始放电、直到达到 EDV2。  

    此致、

    亚伯拉罕