This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:如何确定启动期间所需的最小 Rload?

Guru**** 2538600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983487/tps63070-how-is-minimum-rload-required-during-start-up-determined

器件型号:TPS63070

您好!

我有一个在降压-升压配置中使用 TPS63070的联系人、有一个 Rload_crit 值被描述为"启动期间所需的最小 Rload "。 该值似乎随调整后的参数变化很大、我们想知道如何确定该参数的值?

我查阅了数据表、但我能找到的最小启动负载的全部内容是:

谢谢、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    在启动时、转换器会降低电流限制。  

    另外、在启动过程中、您的设计的负载是多少? 以及输入电压、输出电压条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    它如何决定输出电流限制? 我注意到 Rload_crit 为15欧姆(如果 Vout < Vinmin)或40.9欧姆(如果 Vout > Vinmin)

     我不确定启动时的负载、但会检查!

    最棒的

    奥斯汀·艾伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    输入电压和输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    输入电压为3.6至6.5、输出电压为5.5V。

    谢谢!

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    通常、启动期间的电流限制为1A。 因此、对于您提到的条件、它应该是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    谢谢! 有没有想过 Rload_crit 在 Webench 中的来源? 我认为理解这一点有助于将问题解决。

    最棒的

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    让我们通过电子邮件讨论该问题、并关闭此处的帖子。