This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895能否重试主机检测?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984270/bq25895-can-bq25895-retry-host-detection

器件型号:BQ25895

尊敬的 TI 专家:

缓慢连接 USB 电缆时、 BQ25895 0x0B 寄存器(VBUS 状态)可识别为未知充电器。

如果充电器被识别为未知充电器、我们希望在不取下充电器的情况下再次检测充电类型。

是否有任何可能的方法?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    请参阅8.2.3.3.2在 d/s 上进行强制输入电流限制检测、在主机模式下、主机可以通过设置 FORCE_DPDM 位(REG02[1])来强制器件运行。 检测完成后、FORCE_DPDM 位会自动返回0、并且输入结果会更新。

    谢谢、

    宁。