This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出中存在振荡问题!

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984294/tl431-there-is-oscillation-issue-in-the-output

器件型号:TL431

大家好、

我的客户设计的 TL431 (附件上的 U5501) 在我们的项目中设计为 MCU 的基准电压。  在故障电路板上发现了一些问题(客户提供的 FA 单元)、该问题可能是由 MCU_VREF_2V7上的振荡引起的。 TL431的输出端有10uF 电容器(C5513)。 请帮助您评论输出站点上出现振荡的原因。 不知道您是否是解决此问题的正确人选。

请告知可能的根本原因以及下一步要做什么?

我附加了部分电路及其测试波形以供参考。 您可以看到在2.7V 基准电压下存在振荡症状 电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我得到的另一个信息是、该振荡症状也与输出电容10uF 有关。

    因此、也请考虑这种关系。

    该项目面向全球大公司、因此请尽快提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电容规格为 [CAP CER10uF 10% 6.3V SMD 0805 GP/HF X7R T=1.25mm]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们脱机。