This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:如何在 GUI 上运行演示代码

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982398/boost-lp5569evm-how-to-running-demo-code-on-gui

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569

各位专家、您好!

我的客户尝试启动 LP5569。
然后、他们尝试按照以下步骤在 EVM 上运行演示代码、但无法运行。

  1. 按源创建源"编辑"选项卡。
  2. 保存源代码并将其编译为十六进制。
  3. 在"Program"选项卡上加载编译后的十六进制文件。
  4. 点击"UPLOAD to LP5569"按钮将程序上传到 EVM
  5. 将主控模式从0h 更改为2h。
  6. 点击"Run"按钮以启动代码。

但我没有在 EVM 上观察到 LED 照明
启动演示代码是否有任何遗漏?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    很抱歉匆忙、但是否有人回答我的问题?

    此外、我还有其他相关信息。
    实际步骤如下。

    1. 按源创建源"编辑"选项卡。
    2. 保存源代码并将其编译为十六进制。
    3. 在"Program"选项卡上加载编译后的十六进制文件。
    4. 将主控模式从0h 更改为1h。
    5. 点击"UPLOAD to LP5569"按钮将程序上传到 EVM
    6. 将主控模式从1h 更改为2h。
    7. 点击"Run"按钮以启动代码。

    此外、I2C 通道看起来在数据线上有任何信号。 因此、我想 LP5569未正确接收到命令。
    您是否会就该问题告诉我您的意见?

    顺便说一下、我有一个新的问题并向您提出了要求。

    首先、我要获取十六进制或 src 文件、该文件已确认它可以与 EVM 正常配合使用。
    这是因为、我想检查这个问题是否来自程序。
    我想十六进制文件不会有问题、因为我们只是通过 snva822 (breath_White effect)上的示例代码进行复制、但我想在不正确的情况下检查它。
    能否提供已通过 EVM 确认完整性操作的 hex 或 src 文件?

    接下来、我观察到程序加载过程需要很长时间。 详细信息, “请稍候... “写入页面”的进度条大约需要花费150s 来完成此操作。 这种行为是否正常?

    我在等你的回答。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    很抱歉、您能尽快回答我的问题吗?
    如果您需要时间回答这个问题、请告诉我。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuki、

    您是否会尝试使用随附的代码来查看其在 EVM 上是否正常工作?

    载入 script1.hex ->将其上载到 LP5569 ->运行:您可以看到 D2正在呼吸

    e2e.ti.com/.../script1.zip

    BTW、您是否能够打开"Manual"页面中的 LED?

    肯尼思·杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    感谢您的支持。

    我将尝试附加文件、
    此外、我们已经确认可以手动控制 LED。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    我对您提供的 hex 文件有快速问题。
    GUI 警告我们、当我加载此文件时、threre 不是 lst 和 src 文件。

    然后、我可以忽略此警告吗?

    此致、
    Kazuki Kuramcohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    我们对此进行了测试、但未观察到 EVM 的任何反应。
    此外、您建议的程序看起来有点缺失、因为没有一些强制程序。  
    例如、通过下拉菜单更改模式。

    然后、我将 通过电影检查如何通过脚本处理 GUI 和 EVM 正确行为的过程。
    很抱歉、您的无法提供显示您操作 EVM 的外观和 PC 屏幕的电影?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    一个快速问题、客户在将程序加载到器件之前如何设置寄存器?

    对于默认的 EVM 硬件设置、需要首先启用 EN/CHIP_EN/电荷泵。 (我想客户已经这样做了、因为他们可以手动点亮 LED)。 此外、引擎的时钟信号也是必需的。 启用内部振荡器或外部32.7kHz 均正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hard-San、

    我们确认成功运行示例代码。
    此问题的根本原因是时钟。
    我们按照用户指南中的程序运行发动机控制、但没有解释我们更改有关时钟的默认设置。
    因此我们面临着这一问题。
    因此、请考虑在使用发动机控制的用户指南程序中添加有关时钟配置的说明。


    此致、
    Kazuki Kuramochi。