This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 SCC-BUCK 转换器的切相组件解决方案

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53681, TPS53676, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984218/phase-shedding-component-solution-for-scc-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53681TPS53676TPS53647

你(们)好  

我有一个多谐振多相开关电容器转换器、可将电压从48/12V @ 1500kW 降压。 初级阶段是 SCC、次级阶段是同步降压。 我们有4个相位。 我想通过实施切相解决方案来实现轻负载效率。 我们已经设计了 SCC 和降压转换器、它们没有切相功能。 您是否提供了任何我可以添加到整体转换器设计中的独立组件、从而实现我所需的切相? 如果您需要更多信息、请告诉我。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您是否正在寻找转换器或控制器(外部 FET)? TI 的多相降压控制器产品系列提供切相。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为控制器、因为我已经设计了转换器。 我发现了一些可能与我所寻找的 内容类似的东西- TPS53679。 这是可以正常工作的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将此线程所有者更改为负责 TPS53679的专用工程师。 请等待他/她的回复。

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们有用于第二级支持切相的多相降压控制器、但对于不支持切相的控制器、您不能再添加任何内容。 查看 TPS53681、Tps53676和 Tps53647的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TPS53679还支持切相。