This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:输出电压控制

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982606/lm5170evm-bidir-output-voltage-control

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

大家好、

我们的客户打算使用并联 LM5170EVM-BIDIR、其中参考 了 LM5170 数据表第8.4.1.2节中提供的菊花链配置。 我们能否使用主机 MCU 控制单个转换器的输出电压? 因此、单个转换器的控制环路是使用主机完成的、我们可以在主机上对所有并联的转换器模块使用同一环路?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您发帖。  是的、这可以完成。  若要并联更多的 LM5170电路、只需将额外的 LM5170的 ISETA 引脚连接到主机、然后它们将运行以平均分配总负载电流。  此外、还要确保将其 DIR 引脚连在一起、以使它们沿相同的方向运行。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用于电路板与 MCU 连接的连接图。 并联两个板。 我们是否能通过任何原理图实现它。 以便我可以通过查看一些有关如何连接的图片来轻松理解。

    您可以在每个 LM5170EVM_BIDIR 板输出端看到两个电池引线和锂电池。

    1.我需要从第一个模块获得12V 电压来为锂聚合物充电

    2.我需要从第二个模块充电9V 电压来为铅酸充电。 如何实现?

    在每个转换器板输出端子上实现不同的输出时、应采用哪种策略?

    我是否需要在每个转换器板上保持相同的输入电压来实现主从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了用户指南、但没有太多关于如何使用 MCU 操作电路板的信息。 我认为、如 需了解使用 MSP431 Launchpad 或 C2000 MCU 操作 EVM 的信息、请联系 TI。  

    如果您有任何有关此内容的应用程序 pdf、 请转发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Banala、

    请参阅以下采用 C2000作为 MCU 的 TI 设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01168

    谢谢、

    Youhao