主题中讨论的其他器件: LM5170
大家好、
我们的客户打算使用并联 LM5170EVM-BIDIR、其中参考 了 LM5170 数据表第8.4.1.2节中提供的菊花链配置。 我们能否使用主机 MCU 控制单个转换器的输出电压? 因此、单个转换器的控制环路是使用主机完成的、我们可以在主机上对所有并联的转换器模块使用同一环路?
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户打算使用并联 LM5170EVM-BIDIR、其中参考 了 LM5170 数据表第8.4.1.2节中提供的菊花链配置。 我们能否使用主机 MCU 控制单个转换器的输出电压? 因此、单个转换器的控制环路是使用主机完成的、我们可以在主机上对所有并联的转换器模块使用同一环路?
提前感谢!
此致、
Jejomar
是否有用于电路板与 MCU 连接的连接图。 并联两个板。 我们是否能通过任何原理图实现它。 以便我可以通过查看一些有关如何连接的图片来轻松理解。
您可以在每个 LM5170EVM_BIDIR 板输出端看到两个电池引线和锂电池。
1.我需要从第一个模块获得12V 电压来为锂聚合物充电
2.我需要从第二个模块充电9V 电压来为铅酸充电。 如何实现?
在每个转换器板输出端子上实现不同的输出时、应采用哪种策略?
我是否需要在每个转换器板上保持相同的输入电压来实现主从器件
您好、Banala、
请参阅以下采用 C2000作为 MCU 的 TI 设计。
https://www.ti.com/tool/TIDA-01168
谢谢、
Youhao