This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:可用的最大死区时间

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983577/ucc21222-maximum-dead-time-available

器件型号:UCC21222

您好!

我计划使用 UCC21222 栅极驱动器。 在数据表中、它说我们可以对死区时间进行编程。 对于50kOhm 电阻、显示的最大死区时间为500ns。 您能告诉我们、我们可以在该栅极驱动器中提供多长时间?  

谢谢、

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我们测试到的最长死区时间为500ns。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想通过输入100K 来生成1000ns 的延迟、这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我回顾了 DT 限制、我们显然有一些数据可以帮助您。 500k RDT 后、我们没有数据。 我们测试的死区时间限制为5us。 要回答您的问题、100k RDT @ 1us 可以正常工作。 下表显示了3个器件的工作台测试、SAT 室温: