This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:RB 表问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984492/bq78z100-rb-table-questions

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: GPCRB

先生,您好:

我们使用的是 BQ78z100、客户规格如下所示。

电池类型:NCR18650RX

封装类型:1S1P

室温/放电电流:25度/6A

低温/放电电流:-30度/2.5A

终止电压:2.8V

根据这些规格、我们将 RB 表设为-30度/2.5A 和-35度/2.5A。

当使用-30度/2.5A 条件使 Rb 测试结果如下所示。

根据此测试结果、当 SOC 为50%时、迅速降至0%、当 SOC 为0%时、电压仍高于3.4V、但不符合2.8V 的终止电压。

另一种情况是使用 -35度/2.5A 条件使 Rb 测试结果如下所示。

根据此测试结果、当 SOC 平稳下降至0%时 、也 当 SOC 0%时、电压仍然超过3.4V、这不符合2.8V 的终止电压。

我们提供了-30度和-35度 RB 表供您参考。

我们有以下三个问题、请帮助为我们提供建议。

非常感谢。

1. 限制 RB 表:终端客户需要满足25度/6A、-30度/2.5A 的要求、但我们将 RB 表设置为-30度和-35度、这是可以接受的吗? 我们是对的吗?

2、终止电压为2.8V、 放电完成后、电压将恢复至3.4V、这种行为是否会影响 SOC 的计算精度? 我们是否需要更改一些参数或需要注意的事项?

3.当我们测试以-30度放电时,电池单元温度将上升-15~20度(意味着电池单元温度将约为-10 ~-15度,环境温度保持-30度)。 温度上升行为是否会影响 SOC 的计算 精度?

e2e.ti.com/.../Rb-table.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    1. 如果在低温条件下性能不佳、您应参阅 https://www.ti.com/tool/GPCRB、您将需要在最低电池温度下运行放电
    2. 如果电池达到终止电压 、则电压 remcap (和 RSOC)强制为0。  结合使用 LOCK0位和 GPCRB 应该有助于解决问题。
    3. 这可能会影响准确性、如果您发现问题 、请在此处上传日志以进行分析。

    此致、

    Nick