This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:振铃

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983082/lmg1020-ringing

器件型号:LMG1020

我已将激光二极管焊接在电路板上、而且 R1和 R2开箱即用为0。 不过、下降沿仍有很多振铃、需要很长时间才能关闭。 我还能做些什么来减少这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    感谢您的提问。 请澄清一下:您是指 TI 的 LMG1020-EVM 吗?  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Leslie、我指的是 LMG1020-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    感谢您的澄清。 在焊接激光二极管之前、我们建议首先使用电阻器 R5至 R8微调栅极驱动脉冲。 然后、一旦获得所需的脉冲、就可以移除电阻器并焊接激光二极管。 请查看 EVM 用户指南的第4节"EVM 开箱即用操作"、了解有关如何执行此操作的详细程序。  

    链接: EVM 用户指南

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    是的、在移除 R5-R8电阻器之前、我已经完成并接收到所需的脉冲。

    谢谢、此致、

    Sushmit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    栅极驱动电阻器 R1和 R2可用于控制导通和关断驱动强度。 在您的情况下、由于您在关断振铃方面遇到问题、您可以至少在 OUTL 上使用2 Ω 电阻器来帮助解决电感振铃问题。  

    Ω 建议在 OUTH 和 OUTL 上至少使用一个2k Ω 电阻器、以避免电感振铃引起的电压过载。  

    如果在此之后仍有问题、请分享在驱动器输入端和栅极上观察到的信号波形、以便我们帮助您进一步调试。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我的当前波形(光学输出、使用 PMT 测量)在尝试生成1ns 脉冲时与此类似、即开箱即用的 R1和 R2。 那么、您认为放置2欧姆 R1和 R2是否会进一步改善波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    Leslie 将于周一与您一起回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、  

    您共享的波形是激光二极管上的电压吗?

    PMT 是否会导致噪声?

    在进行示波器测量时、我们通常建议使用探头的尖端和套管进行测量、而不是使用常规探头夹/钩子来最大限度地降低此连接引入的噪声。 如果您可以使用示波器在驱动器的输入端和输出端使用探针尖端和套管测量信号、这样我们就可以帮助进一步进行调试。 测量输入的原因也是因为噪声实际上可能是由输入引起/引入的。  

    如果您尚未更改电阻器、让我们首先尝试分析信号、然后再切换电阻器。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PMT 处接收到的信号的波形。 失真可能是由 PMT 探针引起的、然后我将进行检查。

    另外一件事是、对于 ToF 计算、您通常如何测量开始时间、例如从二极管发出光的时间? 因为我在电路板上找不到明显的任何输出、或者它是来自波形发生器的触发器吗?  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sushmit、

    感谢后续行动。 有关 ToF 计算信息、我建议您查看传感器或激光二极管制造商的网站/文档、了解他们在 ToF 测量方面的建议。

    此致、

    Leslie