This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:引脚22的用法

Guru**** 2526730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982629/lp87702-q1-pin-22-usage

器件型号:LP87702-Q1

尊敬的团队:

引脚22是 CLKIN/GPO2/WD_DIS 多路复用的。 当 GPO2_SEL=0时、PIN22为 CLKIN 函数。 当 GPO2_SEL=1时、PIN22为 GPO2函数。 那么、如何设置 WD_DIS 功能?

如果 WD_DIS_CTRL=1且 GPO2_SEL=0、那么 pin22同时具有两个函数、对吧?  

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    WD_DIS 函数需要将 GPO2_SEL 设置为 CLKIN、并将 WD_DIS_CTRL 设置为1。 然后、CLKIN 控制看门狗、高电平=禁用、低电平=启用。

    要使用看门狗禁用功能和外部时钟、必须在看门狗长窗口期间启用和锁定看门狗。 换句话说、CLKIN 引脚必须为低电平并且 WD_LOCK 被写入1。 之后可以启动外部时钟。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    感谢您的回复!

    我注意到默认寄存器值 GPO-SEL2=0、这意味着该引脚是 CLKIN。 如果我不使用外部时钟并使用内部时钟、 如何将其连接、悬空或连接到 GND?

    谢谢、此致、

    雪利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果在默认 OTP 配置中选择 CLKIN_PD=1、那么已经有500KOhm 下拉电阻处于激活状态、在这种情况下、您可以将这个引脚保持断开状态、否则、它可以从外部连接到 GND。

    此致、

    Murthy