This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:并行 ANS 系列连接

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984377/bq25798-parallel-ans-series-connection

器件型号:BQ25798

您好!

我正在开发直流智能电网。 想知道此 IC 是否可在以下设置下运行:

1.并联:将多个此类 IC 并联到同一总线和电池。 如果是、是否有限制? 此实现有多复杂?

2.串联:将这些 IC 的2或3串联、以匹配高于18.8V 的系统电压、例如 48VDC。 如果是、有限制吗? 此实现有多复杂?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、您可以并行连接充电器的 BAT 引脚、但不能连接 SYS 引脚。  NVDC 架构不允许 SYS 引脚在没有二极管(二极管 ORing)的情况下并联、以防止一个充电器的 SYS 引脚在充电器的电池电压较低时反馈到另一个充电器的 SYS 中。

    关于2、此充电器的最大输出电压为18.8V。  您无法串联连接这些充电器。  TI 目前没有用于48V 充电的单个 IC 解决方案。  您可以在 https://www.ti.com/reference-designs/index.html 上找到多芯片解决方案。

    此致、

    Jeff