This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:CFF 放置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983439/tps7a8300-cff-placement

器件型号:TPS7A8300

大家好、

我的客户在任何输出模式下使用 TPS7A8300以实现1.2V 输出、但现在需要将输出从1.2V 增加到1.3V。 通过进行以下更改、它们需要使用反馈电阻器、而不是任何输出模式:

  • 卸载 R450
  • 使用7.5K 电阻器安装 R446
  • 使用12K 电阻器安装 R448
  • 卸载 R447

问题-由于他们必须断开 SNS 的连接才能退出任何输出模式并使用反馈电阻器、他们是否仍可以为 CFF 安装 C500?  我一直看到从输出到反馈引脚的前馈电容、但数据表建议将 CFF 置于 SNS 和 FB 之间、而不是 OUT 和 FB 之间。 在任何输出模式下、在 SNS 和 FB 之间的 CFF 与在 OUT 和 FB 之间具有 CFF 基本相同、因为 SNS 必须始终连接到 OUT。  

 谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好康妮。  

    您仍然可以使用 FF 电容器、因为如果您处于任何输出模式或常规运行模式、它不会产生影响。 此外、TPS7A8300还可以使用任意输出模式配置提供1.3V 的输出电压。 您可以通过将引脚6和9 (100mV 和400mV)接地并使其余引脚悬空来实现这一点。 Vout=Vref+(将任意输出引脚与 GND 相加)、因此、Vout = 0.8V+(.1V+.4V)= 1.3V。  

    此致、

    Edgar Acosta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:
    遗憾的是、我们无法添加跳线来将电路板返工为接地引脚6以获得额外的100mV 电压、因此我们希望只需更改 BOM 即可使其正常工作。  我想确保我了解 CFF 的位置。
    任何输出模式
    • 建议将 CFF 连接在 FB 和 SNS 之间
    • SNS 连接到 OUT
    反馈电阻器选项
    • CFF 连接在 OUT 和 FB 而不是 FB 和 SNS 之间?  这是否正常、或者是否需要像数据表所述那样将其连接在 FB 和 SNS 之间?
    • SNS 保持开路
    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    是的、在这两种情况下都是正确的。

    可以在 FB 和 OUT 引脚之间连接 CFF。 我在数据表中保留了以下引述:"尽管不是必需的、但建议在低噪声应用中使用10nF 前馈电容、从 FB 到 OUT (尽可能靠近器件)、以最大限度地提高交流性能"。

    仅当需要任何输出模式时、才连接 SnS。  

    此致、  

    Edgar Acosta