This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M:使用两个具有隔离输入电源的正线性稳压器的双极直流电源

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM78M, TPS7A33, TPS7A47, LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982576/lm78m-bipolar-dc-supply-using-two-positive-linear-regulators-having-isolated-input-supply

器件型号:LM78M
主题中讨论的其他器件: TPS7A33TPS7A47LM2941

您好!

是否建议使用两个正线性稳压器生成双极直流电源、如下图所示?

我认为、从技术上讲、只要稳压器的输入是隔离的、就有可能实现。

但是、它是否会为长时间运行或任何其他类型的问题造成任何类型的稳定性问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPA、

    这是完全正确的、在本例中、线性稳压器仅要求 Vin > RTN、您可以在这里满足这一要求。  不应存在长期问题、线性稳压器应按预期运行。

    您面临的挑战将是在大负载条件和/或大输入电压工作条件下将器件内部产生的热耗散。  LM78M 附带一个金属凸片、该金属凸片通常连接到 GND 以散热。  在大多数设计中、接地通常是一大块铜层、可提供最佳的散热。  但对于较低的 LDO、该选项卡现在为-15V。  因此、如果您选择此架构、请确保使用较大的-15V 平面来散热。

    或者、您也可以使用负 LDO。  如果您希望继续、请提供一些要求、我们可以查看一些选项、也可以在 TI.com 上搜索负 LDO。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    非常感谢您提供了非常令人满意的答案。

    基本上、我想采用这种方法、因为它可以减少 BOM 库存项目。

    无论如何,我可以将我对负轨的要求分享如下:

    我的要求1是:输入电压= 17至18V;输出电压=-15V; 输出电流= 250mA

    我的要求2是:输入电压= 17至18V;输出电压=-15V;输出电流= 800mA

    您的一方提出的任何宝贵建议都将受到欢迎。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPA、

    请给我两个工作日进行审核并提供最佳解决方案。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPA、

    对于负 LDO、TPS7A33是一个不错的选择。  对于正 LDO、有很多选择。  TPS7A47非常出色、LM2940和 LM2941较旧、但也能正常工作。

    谢谢、

    斯蒂芬