This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:BQ27542

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984354/bq27542-g1-bq27542

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

尊敬的团队:

 我们已经完成了 BP 黄金流程、但在静态低温测试中  

我们的客户资金表明、如果没有任何放电、RSOC 将降至0%

但有些 则不会(完全保持 RSOC)

请参阅附加 "-BP6_stastc_SOC-2021-03-08 14-42-45-chan5-9897.xls"不丢弃 SOC

"-BP6_stastc_SOC-2021-03-08 14-42-45-chan7-9899.xls"缓慢下降

测试方法。

将电池组完全充电至 RSOC 100%
2.在 -20°C 的环境温度下将电池组保持10小时

这是因为寄存器 RMHOLD100 =电量监测计将使 StateofCharge ()在过充条件下保持100%的电量,并且在电荷剩余量均衡之前不会递减。 设置为1可启用

请提供帮助、谢谢

e2e.ti.com/.../_2D00_BP6_5F00_stastc_5F00_SOC_2D00_2021_2D00_03_2D00_08-14_2D00_42_2D00_45_2D00_chan5_2D00_9897.xlse2e.ti.com/.../_2D00_BP6_5F00_stastc_5F00_SOC_2D00_2021_2D00_03_2D00_08-14_2D00_42_2D00_45_2D00_chan7_2D00_9899.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您是否还可以共享相应测试的.gg 文件? 某些设置可能会根据条件保留 RSOC。

    您是否使用了 GPCRB 工具进行低温校准? 这对于在极低温度下进行监测非常重要。 由于电池的内部阻抗在低温下会增加、因此 RSOC 会随温度变化而轻微降低是正常现象。

    此致、

    Wyatt Keller