This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164DDAR‑10V-70V 至9.00V @ 1A 输出电压过冲/恒定误差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984421/lm5164-lm5164ddar-10v-70v-to-9-00v-1a-output-voltage-overshoot-constant-error

器件型号:LM5164

大家好

我进行了一个具有5164的设计、我看到输出电压随输入电压升高。 在仿真和现实生活中都是如此

我使用推荐的/实际的电感器进行了2次仿真。 这两种情况都表现出相同的行为、输出电压变化0.5V 或更高。 这不是 TI 数据表中承诺的1%精度。 解释为何?

请注意屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诸如 LM5164的 COT 器件的工作原理是、通过 FB 节点上的衰减来启动接通时间、因此 FB 节点具有纹波。

    我将验证 补偿网络是否已根据产品文件夹中的设计工具进行优化。 请将这些值填入计算器。 我无法辨别您的原理图。

    https://www.ti.com/product/LM5164#design-development##design-tools-simulation

     控制回路至伺服输出不需要900mVpp 纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的"注塑网络"值为 Rr=124k、Cc=47p、Cr=1.2n、Rfeedback 值为650k 和100k

    实际上、我发现没有这个"网络"(仅存在反馈电阻器)、原理图是直流精度的、但有点不稳定。

    现在、它似乎是在稳定性和直流精度之间进行权衡。 对我来说、直流电不准确、只要它不是"更大问题"的症状就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接设计计算器时遇到问题。

    此外、我无法修改 webench 值、因为这些值似乎被锁定。

    对于68uH 的输出电压和 fsw = 300kHz、我在~1Mohm 条件下计算了 RR。  

    我会在设计计算工具中自行验证

    https://www.ti.com/product/LM5164#design-development##design-tools-simulation