This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478

Guru**** 2521220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982512/lm3478-lm3478

器件型号:LM3478
大家好、团队成员 
即使在100kHz 下运行、该产品的特性是否存在任何问题? 您是否有数据可让此产品在100kHz 频率下工作?
此致、bane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Haruo、

    数据表提供了一些100kHz 的典型特性图、因此您可以在该频率下使用它、但在如此低的频率下不经常使用它。 您想这么低的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

     

    在数据表中、Fnom 在整个温度范围内的额定频率为最小350kHz、最大440kHz、典型值为400kHz、RFA = 40kOhm。

    在典型值为100kHz 的情况下,客户可以认为 Fnom 的变化与典型值为400kHz 的情况相同?

     

    客户担心进入不稳定的运行状态或使用100kHz SW 频率获得较大的 SW 频率变化。

     

    由于 RFA 也有变化,如果 SW 频率通过电阻器变化配置为98kHz,LM3478将不起作用...

    是否会发生上述情况?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您在这里的分析基本上是正确的。 由于数据表中未给出100kHz 时的变化、因此在选择 RFA 时、请留有足够的裕度、以便实际工作频率>=100kHz。 否则、性能将无法得到保证。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

     

    客户将有一些裕度来满足数据表规格、但他们想知道应该估算的 SW 频率变化量。

    例如、如果他们将 SW 频率配置为110kHz 并有余量、LM3478有多大变化?

     

    客户可以对变化使用相同的比率,在数据表中显示400kHz 下350kHz–440kHz 的变化?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我已经就此向我们的设计人员提出了问题。 让我们等待他们的反馈。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    很抱歉、此处没有更多信息。 唯一的参考是数据表中的图5曲线、它显示的变化非常小。

    谢谢、

    银城