This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022405:同步电压电平和时钟

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984477/dcp022405-sync-voltage-level-and-clock

器件型号:DCP022405

数据表规定3.0V 是最大工作同步电压、但 数据表同步部分中链接的应用手册也有一个图、其中 CMOS 的3.4V 替代了直流/直流同步。  您能否确认 SYNC 引脚上允许的最大输入?

此外、如果时钟停止、会发生什么情况? 数据表指出、应用0会停止时钟并禁用输出。  如何使用1驱动同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议遵循以下 D/S 规定:"向 SYNC 引脚施加的最大建议电压为3.0V"

    不幸的是、absmax 表受到限制。

    我认为、如果时钟脉冲无效、并且不是输出三态的有效逻辑0、器件将恢复为内部时钟。  这就是我们大多数器件的工作方式、因为它们不是对另一个"特殊功能"的描述、我认为就是这样。

    很抱歉、不确定。