请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCP022405 数据表规定3.0V 是最大工作同步电压、但 数据表同步部分中链接的应用手册也有一个图、其中 CMOS 的3.4V 替代了直流/直流同步。 您能否确认 SYNC 引脚上允许的最大输入?
此外、如果时钟停止、会发生什么情况? 数据表指出、应用0会停止时钟并禁用输出。 如何使用1驱动同步?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表规定3.0V 是最大工作同步电压、但 数据表同步部分中链接的应用手册也有一个图、其中 CMOS 的3.4V 替代了直流/直流同步。 您能否确认 SYNC 引脚上允许的最大输入?
此外、如果时钟停止、会发生什么情况? 数据表指出、应用0会停止时钟并禁用输出。 如何使用1驱动同步?