This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3425R030:辅助电源电流将随着旁路电容器的增大而增大

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3425R030, LMG342X-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982688/lmg3425r030-aux-power-supply-current-will-increase-with-larger-bypass-capacitor

器件型号:LMG3425R030
主题中讨论的其他器件: LMG342X-BB-EVM

您好!

我在全桥配置中使用 LMG3425R030。 我有一个靠近半桥的旁路电容器、它是136nF、另一个较大的旁路电容器与半桥相对较远。 当我将较大的旁路电容增加至高于1uF 时、12V 辅助电源电流将增加0.1A。在我打开主电源后、辅助电源电流将下降回正常值。 随着开关频率的提高、辅助电源电流将增加更多。 然而、如果只有136nF 闭合旁路电容器、辅助电源电流将始终为正常值。 我想知道这可能是什么原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您能否共享原理图和布局? 您所指的旁路电容器是高频电源环路的局部去耦电容器吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的回复。 我还使用 LMG3425EVM-04X 尝试了您的评估板 LMG342X-BB-EVM 主板。 当我将子板上的 C15从0.022uF 增加到大约6uF 时、问题相同。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们猜是使用具有理想二极管模式的 LMG3425时、  当您在没有 Vbus 的情况下切换半桥时、在 FET 关断( 没有驱动电压)后、它们倾向于检测 VDS<0、然后由于理想二极管模式而重新导通。  

    然后、它们会关闭、因为电流太低。 最终效果是每次命令器件切换时、器件都会切换两次。 这会导致他看到的辅助电源电流增加。  当施加总线电压时、FET 关断后 VDS 不会变为<0、因此双开关停止、电流恢复正常。

    我们认为总线电容在某种程度上改变了哪些 FET 会看到负电压的详细信息、因此会影响它们的双开关时间。  我们对细节不太确定。

    希望这对您有所帮助。

    此致、