This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006-Q1原理图已确认

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984286/lmr36006-q1-lmr36006-q1-schematics-confirm

器件型号:LMR36006-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36006

您好、先生、

请帮助确认下面 的原理图、响应需要修改建议、谢谢!

LMR36006 5~32V 至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UVLO 设置为6.8V、需要重置 UVLO 电阻器

    建议使用7.8uH 电感、但10uH 也应该正常

    谢谢