This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:输入电容器

Guru**** 2507165 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984360/lmr36015-input-capacitor

器件型号:LMR36015

您好!

我正在使用12V 至25V 的外部直流适配器用于我的应用、该适配器使用 LMR36015转换为3.3V。

是否建议为降压转换器使用电解输入和输出电容器? 或者 SMD 0805 X7R 陶瓷电容器是否正常?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于输出电容、应根据公式(6)和(7)调整输出电容和 ESR、以满足负载瞬态和输出纹波要求。 输出端应放置一个小型陶瓷电容器 、以帮助降低高频噪声。

    对于输入电容器、通常需要在输入端使用电解电容器与陶瓷电容器并联。  如果使用长引线/走线将输入电源连接到稳压器、情况尤其如此。

    更多详细信息可参阅10.2.1.2.5和10.2.1.2.6。

    此致