This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:电源管理论坛

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982929/tps62869-power-management-forum

器件型号:TPS62869

您好 E2E 团队

我的问题与订购代码 为 TPS628692CRQY 的器件有关

  • 具有 PG 输出。 由于 PIN9上的 OpenDrain 行为、建议在此处使用上拉电阻器。   
  • 我将使用4个并行器件、因此必须通过 PIN9上的下拉电阻器来选择 I2C 地址  

这是否意味着 PG 变体只有一个固定的 I2C 地址、或者如何解决此问题?

提前感谢

Thomas Sagcub
Mentor Graphics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    可以给我一个电源树吗?  

    是否要将 I2C 连接并联,或将设备的输出并联?

    谢谢、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    4个器件连接到相同的 I2C 总线时、应输出4种不同的电压、电压范围为1.2V 至18V、电流高达6A、以便在 Vadj 电源轨上提供4个 FMC 卡。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果选择 TPS628692CRQY、则可以访问 PG 功能、而不是 VSET/VID。

    需要在数据表中修复这种差异。

    我建议我们继续通过私人邮件/电子邮件进行讨论。

    我向您发送友谊请求。

    谢谢、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    在我们现在讨论您的设计要求以及如何通过电子邮件解决这些要求时、我将关闭此主题。

    如果您想重新打开它、或者您有其他疑问、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian